结果:找到"仪表 执行机构 变频器 现场总线",相关内容1000条
- STM32F103C8T6的最小系统板,能烧录但是程序不能运行急急急,求大佬看看
- 毕业设计自己画的板子,要答辩了真的很急。看了芯片焊接引脚似乎没有短路的,通过CH340USB转串口烧录程序,手动配置BOOT0为1,然后复位,烧录成功。但是之后没有一点反应!!!!!!!急死我了,程序在调试板上实验过没有问题,之后我写了一个PC13闪烁,调试板没有问题,我画的板子就是没有反应,而且特意去Protues画了个仿真,去掉外设,PC13灯闪烁没有问题,但是我看到晶振两端没有电压。我不知道是我电路图哪里画的不妥还是电路焊接出问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 STM32F103C8T6 烧录 不执行 发帖人:Neblue 发帖时间:2024-03-27 15:55:00
- CAN总线舵机介绍
- 使用说明CAN总线舵机采用串行异步通信,同一时刻只能有一个发送或接收信息,由CAN_H和CAN_L两条信号线,以差分信号的形式进行通讯,抗干扰能力强。高低电平幅度低,数据传输速度相对较高。控制逻辑舵机电路简图CAN信号参数(CANsignalparameter):波特率(Baudrate):1155200(默认值)接线步骤1、将CAN分析仪左边CAN1通道蓝色拨码开关中的R1、R2拨到上方OFF的位置,右边CAN2通道红色拨码开关中的R1、R2拨到下方ON的位置。正常CAN总线上必须保证有两个120欧终端电阻,否则会影响CAN总线正常工作,其中实际应用电阻可修改。2、将分析仪CAN1通道中的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 舵机 总线 CAN总线 通信协议 伺服电机 发帖人:DSpower 发帖时间:2024-02-29 16:21:00
- 核级及民用级现场总线仪表及执行机构设备开发求合作
- 公司为现场总线技术开发及生产的专业厂家,现与国广核集团达成初步合作意向,准备在公司的冗余现场总线基础上开发核级及民用级现场总线仪表及执行机构设备,有能力的老师请留言,谢谢开发要求及现场总线介绍:现场总线介绍.zip现场总线开发板介绍.zipCNWXKFB_GD32F305RC.zip
- 所属专栏: 项目外包 标签: 仪表 执行机构 变频器 现场总线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-28 11:45:00
- CAN通信的高层协议CANWeb现场总线源程序及介绍
- CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;1.概述:CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。2.CANWebGD32F30xRC开发板介...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN通信 现场总线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-27 17:44:00
- 每次执行拉伸时就会死机,任何指定都无作用
- 图片
- 所属专栏: PCB设计 标签: 每次执行拉伸时就会死机 发帖人:KINGLLLIII 发帖时间:2023-03-10 15:34:00
- PB331、PB620
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: POWERBUS TM 总线收发器 二总线,两总线,可供电总线,载波 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2023-02-10 11:11:00
- 现货VP-7725D音频分析仪
- VP-7725D音频分析仪VP-7725D结合了一个2通道信号源(音频信号发生器)和全范围的测试功能提供-120dB失真测试需要,满足今天的高的数字音频设备.增加了一个低的失真5Hz-110kHz信号源,这种新的信号源主要提供7种测试功能,DC电平测试,AC电平测试,失真度测试,S/N信躁比测试,频率和抖晃测试(选件).大的滤波范围包括20KHzPre-LPF基本为数字音频测试,和通过大的LCD显示数字和模拟形式组合的测试结果.通过提前设置记忆,限定功能,记忆自动排序功能,遥控接口和GP-IB,VP-7725D为测试高性能音频设备类似于DVD音频和好的音频CD.JIANG音频信号源2通道高性...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 现货VP-7725D音频分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-04 20:50:00
- 国产芯片DP9637-K总线收发器替代L9637D芯片和SI9241
- DP9637可以替代L9637D,低成本解决方案,只需要做简单硬件修改,感兴趣可以留言或者联系小编了解详细资料。主要特性电压工作范围6V≤VBAT≤36V具有超低休眠电流BAT(S.B)=0.18μA@VDD=0.5V关断状态下,具有很小的静态电流IBAT=110μA@IDD≦3μA能兼容ISO9141具有过温预警功能具有K总线短路预警功能典型传输速度为200kbaudDP9637是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。芯片采用了8-pinSO封装。能可靠安全的工作在车载温度...
- 所属专栏: 技术交流 标签: k总线 can总线 汽车诊断仪 收发驱动器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-10 10:20:00
- 什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法?
- 什么是行输出变压器 行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号。 行输出变压器是显示设备中的关键器件,它广泛应用于黑白彩色电视视、投影机、监视器、摄像机、显示器以及电子游戏机等。按其用途可大致分为黑白机用行输出变压器和彩色电视机用行输出变压器两大类型。这里所指的黑白机包括黑白电视机、单色显示器、投影机、监视器等,彩色机包括彩色电视机、彩色投影机、彩色监视器及三色显示器和电子游戏机等。 行输出变压器检测方法 行输出变压器(俗称高压包)是电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 行输出变压器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-30 14:35:00
- [转]差分输入/输出低功耗仪表放大器
- 目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而差分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。图1显示了低功耗全差分仪表放大器电路的实现方式,该仪表放大器由OP2177精密低功耗双运算放大器(IC1)和AD8476全差分放大器/ADC驱动器(IC2)级联而成。该复合放大器消耗的电源电流不超过1.2mA,输入噪声为11nV/√Hz,最大输入偏置电流为2nA,最大输入参考失调电压为75mV,最大输入参考失调电压漂移为0....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 仪表放大器 发帖人:小宇 发帖时间:2017-08-01 19:43:00
返回